This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:参考1参考2

Guru**** 646230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1095288/ina241a-ref1-ref2

部件号:INA241A

图8-5我要将ref2连接到GND,将ReF1连接到,而我能否获得相同的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhang,

    根据数据表的8.4 第1节:是。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张先生,您好!

    Kai是正确的。  感谢您指出这一点,因为这对于彼此 相邻的连接很有意义。  您将获得相同的结果,并且在我们的EVM中,它是默认连接。  我将要求对本文档进行修改,以使其成为推荐的连接。