This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:芯片可靠性与温度限制

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1101744/opa548-chip-reliability-vs-temperature-limit

部件号:OPA548

尊敬的e2e支持:

我的客户在高温环境中使用我们的OPA548,因此它会定期进行热保护。

您能否告诉我们,在这种情况下,OPA548可靠性(使用寿命)会受到多大影响?

在这种情况下,我们是否可以共享任何可靠性数据?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    热关闭感应电路集成在OPA548输出晶体管结构中。 如数据表所示,"内部热关闭电路在模具温度达到约160°C时关闭输出,并在模具冷却到140°C时重置。" 因此,它所经历的最高温度在最大额定结温范围内(Tj =150 °C),停机可防止温度升高。

    当然,在高温下操作任何半导体都会导致其磨损,如 Arrhenius等式所述。 但是,OPA548半导体特性与任何其他经过适当处理的功率半导体相比,都不会导致其提前死亡。

    OPA548是传统的运算放大器。 OPA548不太可能接受与执行 热关闭功能相关的任何特定寿命测试。 我们没有任何资料表明曾经进行过此类测试,也 没有这类性质的可靠性报告。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程