This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2211A:Son (DRG)封装放大器评估板?

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1103408/opa2211a-evaluation-board-for-son-drg-packaged-amplifier

部件号:OPA2211A

大家好,

我的客户想评估OPA2211A SON (DRG)封装。

我找不到任何适合这种占地面积的断路板。

您能提供建议吗?

此致,

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,NIR,

    搜索TI资源时,我没有找到任何TI分路适配器用于3 mm ,0.5 mm pitch SOM (DRG)封装。  所有可从外部来源获得的SON封装分支适配器的尺寸似乎与3 mm 不同,或 使用0.65 mm 节距。

    您可能需要设计一个符合您需要的适配器板。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程