This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:VCM 检查

Guru**** 2507315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1107469/lmh5401-vcm-check

器件型号:LMH5401

大家好、

我想再次检查 我们是否将 CM 引脚设置为0V、OUT+和 OUT-、以显示+22mV 和-76mV 等失调电压、如果该共模失调电压对于该器件而言是正常的吗?

谢谢!

Andrew

e2e.ti.com/.../lmh5401-_2800_Vcm-Check_2900_.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    请记住、您尚未将两个输入电压都设置为零。 在零输入电压-27mV 的情况下   可以看到 VCM 输入电压的 VOCM 输出共模偏移量、如数据表第7页所示:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是个男人,Kai 大师!

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。