This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA194:与 INA281的功能差异

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: INA281, INA194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1104339/ina194-functional-differences-with-ina281

器件型号:INA194
主题中讨论的其他器件:INA281

大家好、团队、

客户正在评估 INA281以替代 INA194。  

客户表示:此组件存在问题,引脚输出上没有任何电压。

您能否帮助我们分析差动功能的工作原理以及主要的功能差异?

谢谢、

胡安。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juan、

    INA194有问题吗?  数据表中详细记录了 INA194与低 Vsense (<20mV)相关的问题。  误差将取决于 VCM 和 VS 电压。  我认为 INA281是一个更好的选择。  INA281不能低于-4V VCM、并且 INA281的 VSense 和 IQ 会略微改变带宽。  除了这些主要差异之外、我还想向 INA281方向努力。  下面是一个比较链接。  

    https://www.ti.com/assets/js/compareParts/compare.html?familyId=3172&parts=INA281,INA194&cols=o1,p3318,p3278,p726max,p726min,p766max,p767typ,p773,p1170,p2214max,p4min,p314,p0max,p0min,p236max,p480,p1817,p2192,p1498,p3316,p1130,p1192〈=en

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier、

    过去使用的是 INA194、现在正在改用 INA281。

     正如您所说的,INA281器件比 INA194更好,但在其电路板上不起作用,我们不理解为什么 INA281看起来更好。

     在数据表中、它们在第7.4.1部分单向运行中发现、我们需要施加至少20mV 的差分输入电压、这与 INA194不同、INA194似乎没有相同的要求。 这是否是它们在输出引脚上没有任何内容的原因?

    谢谢、

    胡安。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡安

    您能否解释一下使输出引脚(无)成为基准的条件、我认为没有任何东西以 GND 引脚为基准?  以上信息 不足以为您提供良好的回复。  此外、对于 INA194、它们还能获得什么使其看起来正确?

    我认为您不正确、INA194要求电压高于20mV。  INA281不要求这样做。

    此致、

    Javier