This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALM2403-Q1:热关断温度高于最大结温

Guru**** 2504235 points
Other Parts Discussed in Thread: ALM2403-Q1, OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1117862/alm2403-q1-thermal-shutdown-temperature-higher-than-max-junction-temperature

器件型号:ALM2403-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA549

大家好、  

ALM2403-Q1数据表显示最高 jun 温度为150C、但典型热关断温度为172典型值。 如何测量和验证热关断温度? 器件在该温度下是否无法正常工作?

谢谢

斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    根据制造技术的不同、芯片立即被销毁的绝对最大芯片温度略高于200...220°C 因此、172°C 的热关断功能可以安全地保护芯片、即使在某些制造容差的关断温度下也是如此。

    但是! 芯片的寿命在很大程度上取决于芯片温度。 根据阿累尼乌斯方程、在增加芯片温度时寿命呈指数下降。 因此、数据表中指定的最高最低工作温度为125°C (请参阅第6.3节)、尽管芯片可承受150°C 的绝对最大结温和172°C 的典型热关断温度。 另请参阅第7.3.2节、其中说明 ALM2403不应在此热关断温度范围内长时间运行。

    为了演示在增加芯片温度时、生命周期的指数下降意味着什么、请参阅 OPA549数据集的这张非常好的图。 毫无疑问、该图显示了 OPA549的行为、当然不是 ALM2403的行为、但功能特性和趋势非常相似:

    该图非常清楚地表明、当您计划设计一个超可靠的电路时、不应在极高的温度下操作任何芯片。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    Kai 详细回答了问题。

    有 IC 设计人员的指导和热操作建议;还有 IC 损坏阈值和热保护电路。 这些信息必须发布以供电路设计人员参考(热设计裕度)。  

    如何测量和验证热关断温度?

    这些规格通常在热流和 HART / Hass 箱(高加速寿命测试/高加速应力筛查)中进行验证和验证。  一些初始热系数可通过设计阶段的热仿真进行估算。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond