This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4222:使用双电源时的 PowerPAD 连接

Guru**** 2504965 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1115307/ths4222-powerpad-connection-when-dual-supply-is-used

器件型号:THS4222

早上好、

在我的一些电路中、我已经准备好使用您的 采用8VSSOP 封装的高速双路运算放大器 THS4222 (THS4222DGK、不带 PowerPAD)、我非常希望继续使用它。

出于 功率耗散的原因、我现在需要切换到采用 PowerPAD 的8HVSSOP 封装(THS4222DGN);在大多数 ExposedPad 运算放大器封装中、ExposedPad 通常通过电子方式连接到负电源轨(-Vs)、 但是、根据 THS4222数据表、在这种情况下、PowerPAD 似乎未连接到负电源轨(第21页显示了对于双电源、PowerPAD 也连接到 GND 平面、而不是-Vs)。

我只想确认一下、对于 THS4222、PowerPAD 未连接到负电源轨、并且可以在将 Vs 连接到相对于 GND 的较低电势的同时将其安全地连接到接地层。

非常感谢、此致、

Andrea Ieri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为引线框与裸片电气隔离-一个 DI 基板、在这里、PCB 上的细节是将其连接到一个接地层、无需讨论电源问题、我想只是尝试将其连接到一个大型散热器中、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以将其欧姆至电源引脚、以确保其已断开、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrea、

     这是一个很好的观察结果。 正如您提到的、我们 有时会将 PowerPAD 连接到最高负电位。 此博客介绍了此主题

     正如 Michael 所指出的、THS4222与裸片电气隔离。 此外、就在 Michael 共享的代码段下方、PowerPAD 应连接到 GND 平面  

     第21页和第22页上的 PCB 图(您已经注意到)确认了接地连接。  

     此线程说明了接地平面成为最佳连接选择的原因:

    e2e.ti.com/.../ths3201-powerpad-electrical-isolation

    谢谢你

    Sima