This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA2612:VCA2612的带宽

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: VCA2612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1126639/vca2612-the-bandwidth-of-vca2612

器件型号:VCA2612

你(们)好、Alli

我 在项目中使用 VCA2612,并测试其带宽,但 我对测试结果有一些疑问

我的原理图如下所示  

在我的测试中、我发现当输入频率增加到25MHz 时 、电压将大幅降低  

LNA 的增益为5dB,MSG =000,Vctrl 为0.5V。

这是正确的?我认为带宽远低于数据表。 那么、您能给我一些建议吗?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    [~ userid="472498" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumers-forumer/1126639/vca2612-the bandwidth of vca2612"]在我的测试中、我发现当输入频率增加到25MHz 时 、电压将大大降低 [/quot]

    "很大"意味着什么? 1dB、10dB? 有任何数字吗? 示波器图?

    VCA2612的-3dB 带宽为40MHz、频率响应如数据表第5页的图所示。 您的测量是否与这些曲线相冲突?

    Kai