This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:输入偏置电流

Guru**** 649970 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1132046/ina240-input-bias-current

器件型号:INA240

您好!

下面是有关仿真的几个问题。

如何计算 INP 和 INN 的输入阻抗?

电流为10uA@5V、 85uA@10V、 105uA@20V  

2.在数据表中、典型输入偏置为90uA。 当从分流电阻器到接地端有强制电流源时、如果电流限制在90uA 以下、INA240输出是否异常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请记住、数据表中的数字显示了一个高度简化的 INA240内部电路。 INA240远不是具有简单输入电阻的简单差分放大器。 请勿忽略图9-1中的"偏置"框、该框在第8-2节中也称为"PWM 抑制"。 该框主要负责 INA240的输入偏置电流。 另请参阅数据表的图7-14。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1表示共模阻抗–(20V-10V)/(105uA-85uA)=500KOhm。

    2对于原理图中的特定配置、输入偏置电流由 V2提供。 因此没有输出问题。 在某些情况下、输入可能会受到限制、因此输出将变得不可预测。 当 没有输入偏置电流的直流返回路径时、输出看起来是这样的:

    有关更多讨论、请参阅本应用手册的第5节

    此致、Guang