请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMP2012QML-SP 各位专家,您好
我正在查看 LMP2012QML-SP 数据表、尝试了解该器件可用于的最小(正和负)闭环增益。
有人可以提供这些信息吗?
谢谢、
Jim B
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家,您好
我正在查看 LMP2012QML-SP 数据表、尝试了解该器件可用于的最小(正和负)闭环增益。
有人可以提供这些信息吗?
谢谢、
Jim B
Jim、
除 Mike 的评论外、任何运算放大器中都没有特定的最大正或负闭环增益-闭环增益的唯一限制是实际的直流开环增益(AOL)。 对于130dB 的典型 AOL、最大正近环路增益为-3dB 点 、从而得到最大127dB (G=10^(127/20)或 G=2、238、721、而最大负增益为-9dB 点、从而得到121dB (G=1、122、018)的最大负增益。 当然、这在实际应用中是不切实际 的、因为在这种情况下、增益误差将~30%、输入电压偏移将被巨大的闭环增益放大、从而导致输出对其中一个电源轨进行满贯。
最小正增益是一个缓冲器(G=1)、除非另外有一个缓冲器使输出端的信号衰减。 但没有最小负增益(请参阅下文)。 然而 、实际的限制将来自 输入噪声和系统的失调电压-您无法获得低于本底噪声的信号。