大家好、 团队成员
我想使用 OPA548构建 Howland 电流源、原理图如下所示。 在应用中、负载是线圈、 R8和 L1是其等效电路模型、R8为5 Ω、L1为150mH

下面是我的一些问题、
如何 使用 TINA-SPICE 分析电路的环路稳定性?
该电路由两个典型的子电路组成、改进的 Howland 电流源和反相放大器、现在我只单独分析这两个子电路的环路稳定性、这是否合理? 是否有任何其他方法来分析此电路的环路稳定性?
Howland 电路的环路稳定性仿真
仿真电路和结果如下所示、 应用中输入信号的频率为1Hz、结果看起来不错、相位裕度足够。

反相电路的环路稳定性仿真
对于该反相放大器、负载是一个与电感器串联的电阻器、环路仿真结果看起来很糟糕、相位裕度为负342度? 我的仿真电路是否有问题? 如何补偿该电路、以使其在负载为电感时保持稳定? 我已经尝试将一些电容器或 RC 并联到反馈电阻器、但它没有解决。
但很奇怪、小信号瞬态响应仿真结果看起来不错、参考右下波形、输入信号是1Hz/10mV 脉冲信号、 屏幕截图中的信号是从上至下的输出电流、输出电压和输入电压。 它与环路稳定性分析复杂、从瞬态响应仿真中可以看出电路是稳定的、 我不明白为什么、您能提供帮助吗?

最后、附上相关的 TINA-SPICE schamatic。
e2e.ti.com/.../loop-stability-simulaiton-of-OPA548-howland-circuit.TSCe2e.ti.com/.../Current_2D00_out-Bridge-drive-with-OPA548.TSCe2e.ti.com/.../loop-stability-analysis-with-OPA548-inverting-amplifier.TSC
感谢你的帮助。
祝你一切顺利。
陈采妮