This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2171:短路电流

Guru**** 2507055 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1057325/tlv2171-short-circuit-current

器件型号:TLV2171

您好!

在数据表中、TLV2171的短路电流为25mA 拉电流和35mA 灌电流。

 图5中还有一个图显示了输出电压摆幅与输出电流间的关系。

这是否意味着、如果输出电压从 V+摆动到0V、曲线将在25mA 时与 X 轴相交?

当输出电压从 V-摆动到0V 时、曲线将在35mA 时与 X 轴相交?

我是否可以知道短路电流的限制是什么?

此参数对后续电路有任何限制吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    短路电流可在输出对 地短路或对另一电源轨短路(即±18V)的情况下测量。数据表忘记指定测试条件。

    电流限制是输出晶体管的特性。 (增加输出晶体管的驱动强度需要使用具有更大栅极电荷的 MOSFET、这将需要更大的功率以相同的速度对栅极进行(去)充电。)

    短路电流本身不是电路设计的有用规格、因为短路输出没有有用的电压。 (要了解在输出电流下的电压范围、请参阅图5。) 但它允许您估计驱动强度如何变化;请参阅、例如图23。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么 、图5中的短路电流与输出电压摆幅和输出电流无关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    短路电流显示了曲线在0V 或±18V 时与 X 轴相交的位置