This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7321:增益5的电源电压

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1052383/lm7321-supply-voltage-for-gain-5

器件型号:LM7321

您好!

我使用 LM7321获得5的增益。 我想将0-2.048 DAC 信号放大到0-10V。  为此、我可以使用以下电源配置-

V+=15V

V-=0V/GND

由于我没有提供+15至-15V 的全摆幅、它是否会有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jithu 您好、

    LM7321是轨到轨输入和输出。 您的电源电压是可以接受的。

    输出可以从接近0V 摆动到接近15V。 接近0V 或15V 的程度取决于包括反馈网络的输出负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解你的观点。

    如果我使用 lm7321作为同相输入、其中 Rin=3k、Rf=12k、输入为0- 2V、V+=15V、V--3.3V。

    我是否会获得理想的0至10V 输出摆幅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jithu 您好、  

    是、在数据表中的电压输出摆幅限制范围内:  

    这也可以在仿真中看到、为了方便您、我在 TINA 中构建了一个。  

    e2e.ti.com/.../jithu.TSC

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你