您好!
我想问您一些有关 "绝对最大额定值"的"持续输出电流"的问题。
其中描述了数据为"+/100mA"(数据表第5页、第7.1页)。
Q1)您能告诉我"长期"的曲折吗?
约为+/-100mA,这是“RMS”还是“峰值”?
Q2)、另一方面、数据表第7页中描述了"Ioutmax"值(520mA 典型值)。
"绝对最大额定值"和"Ioutmax"之间有何差异?
Q3)什么是"Iout 线性"(数据表第7页)?
"Ioutmax"和"Iout linear"之间有何差异?
Q4)我尝试驱动16Vpp/50ohm (= 320mApp)@12.88MHz。 (Vs=+/\10V)
我认为 THS3491可以驱动该电流、但我关心的是"绝对最大额定值"+/-100mA。
感谢您的支持。
此致、
Takumi