This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:最大输出电流

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1054520/ths3491-max-output-current

器件型号:THS3491

您好!

我想问您一些有关 "绝对最大额定值"的"持续输出电流"的问题。

其中描述了数据为"+/100mA"(数据表第5页、第7.1页)。

Q1)您能告诉我"长期"的曲折吗?

    约为+/-100mA,这是“RMS”还是“峰值”?

Q2)、另一方面、数据表第7页中描述了"Ioutmax"值(520mA 典型值)。

    "绝对最大额定值"和"Ioutmax"之间有何差异?

Q3)什么是"Iout 线性"(数据表第7页)?

    "Ioutmax"和"Iout linear"之间有何差异?

Q4)我尝试驱动16Vpp/50ohm (= 320mApp)@12.88MHz。 (Vs=+/\10V)

    我认为 THS3491可以驱动该电流、但我关心的是"绝对最大额定值"+/-100mA。

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午

    是的、这里指定了很多不同的输出电流。  

    在 ABSMAX 表中、这是一个连续 RMS 电流、可以在没有金属迁移问题的情况下提供支持。 长期为>年

    然后在参数表中进行选择

    Ioutmax 是一个经测试的参数、具有更高的输出电压-我认为可能会考虑预期输出电压的误差-某种程度上确保短路保护不会在标称值约为620mA 的情况下进入

    Ioutline 是一个较低的测试电流、在此测试中重新测试内部开环跨阻增益以确认器件在这些线性运行条件下仍具有大量的环路增益

    线性运行应该很容易地支持320mA、这确实超过了 ABSMAX 表中的100mA 连续 RMS、但您的应用可能会在某个时间间隔内断电? 您使用的是10V 电源吗? 对于8V 输出摆幅、该余量仅为2V。 这是余量与输出电流之间的爪形曲线。 /-7.5V 表具有更高的分辨率、空载余量从1.5V 到1.7V 不等、此曲线显示了另一种情况、即在300mA 下具有0.4V IR 压降、从而在整个过程和温度范围内具有最大2.1V 的余量。 这可能会进入削波、如果您容忍+/-10V 电源存在一定的风险。 也许您需要增加您的电源、以在电源容限范围内保持一个可肯定的2.2V 的余量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael San、

    非常感谢您的友好回复!

    我理解得很好、我会重新考虑我的设计。

    此致、

    Takumi