主题中讨论的其他器件:INA326、
我希望能够感应来自光敏电阻管的电压信号(单位为伏特... 标称值大约为1V)。 电压信号本身约为360Hz。 我希望能够将大约360Hz 的电压信号转换为电流信号、然后使用电表读取该信号。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ramish:
感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。
此 TIPD107设计的限制因素是 INA326。 INA326在单位增益下具有1kHz 的带宽。 增益为10V/V 时、输入信号频率最大限制为100Hz、如设计文档中所述。 如果您希望增大输入信号频率范围、我建议使用速度更高的仪表放大器(可能还有运算放大器)。
在选择仪表放大器/运算放大器之前、请帮助阐明以下内容:
我们希望确保在不违反 INA 或 OPA 的任何输入或输出条件的情况下满足我们的系统要求。