主题中讨论的其他器件:OP07、 LM358、 OPA2197、 OPA2202、 TLV07、 TLV2186 、 OPA4202
您好,TI 的团队:
祝你度过美好的一天!
我们的电路使用 OP07。 为了节省 PCB 面积、我们希望找到一 个能够替代 OP07并将两个运算放大器封装在 SOP8中的器件。
最好具有与 LM358相同的引脚定义、如下图所示。 此外、我们更关注 Vos 和噪声、与 OP07相比、价格不应太高。
您能 给我们一些建议?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,TI 的团队:
祝你度过美好的一天!
我们的电路使用 OP07。 为了节省 PCB 面积、我们希望找到一 个能够替代 OP07并将两个运算放大器封装在 SOP8中的器件。
最好具有与 LM358相同的引脚定义、如下图所示。 此外、我们更关注 Vos 和噪声、与 OP07相比、价格不应太高。
您能 给我们一些建议?
非常感谢。
您使用的电源电压是多少? 您需要多大的速度(GBW、压摆率)?
电源电压:±15V
GBW: 与 OP07 (__LW_AT__0.6MHz 典型值)μ W 相同
压摆率:与 OP07 (__LW_AT__0.3V/us)相同
您可能需要 OPA2202或 OPA2197。
您好、Alvin、
OPA07C 和 TLV07 非常相似、但每个运算放大器封装都有一个裸片。 两个器件目前似乎都没有库存。
如果您正在寻找 LM358双路运算放大器封装、该器件似乎当前可用。
https://www.ti.com/product/LM358?keyMatch=LM358%20DATASHEET#order-quality

Clemens 提出了建议并提供了链接。
您当前是否在寻找库存器件? 您的定价范围和数量是多少? OPA07C 和 TLV07都是成本优化型器件、其他器件的成本可能会更高。
TLV2186 双路运算放大器 是 其他选项、目前库存中。 如果失调电压对应用不重要、您可以向 GPRAMPS 支持团队寻求更多选项、或者我可以将其转发给支持团队。
https://www.ti.com/product/TLV2186#order-quality
最棒的
Raymond
您好 Raymond,
感谢您的回复。
与 OP07C 相比、LM358 Vos 太大、无法满足我们的更换要求。
TLV2186的电压可以±12V,、但我们的电源 为±12V、这不能满足降额要求。
我们可以接受价格稍高(最好低于5元人民币)的更好指标运算放大器,您有什么好的建议吗?
此外,您还能)一个运算放大器,它集成了4个性能水平与 OP07C 相同的运算放大器吗?(Vcc 应为±12V
谢谢你。
您好、Alvin、
您还能)一个集成了4个运算放大器的运算放大器,其性能与 OP07C 相同吗?(Vcc 应为±12V
TLV4376TLV4197OPA4202 是成本优化型四路运算放大器。 问题在于这些器件没有库存。 市场上普遍存在 IC 短缺。 例如、OPA4202 目前的库存量非常低。 OPA2202是同一器件(OPA4202)的双封装。
您可以从 TI 网站的以下链接中搜索双路或四路精密运算放大器。 最近很难找到低成本的解决方案。 如果所需的音量很高、我可能会提供帮助。
如果您有其他问题、请告诉我。
最棒的
Raymond