主题中讨论的其他器件: ALM2402F-Q1
您好!
我们将为旋转变压器励磁选择功率运算放大器。
R/D 转换器是 AD2S1210。
功率运算放大器的要求:
1、单电源:>12V
2 μ A、电流:>200mA
3 μ A、、电流限制或关断功能(经常会发生短路)
4、产品为工业应用,ALM2403-Q1正常,但始终缺货。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们将为旋转变压器励磁选择功率运算放大器。
R/D 转换器是 AD2S1210。
功率运算放大器的要求:
1、单电源:>12V
2 μ A、电流:>200mA
3 μ A、、电流限制或关断功能(经常会发生短路)
4、产品为工业应用,ALM2403-Q1正常,但始终缺货。
谢谢。
尊敬的 Eric:
旋转变压器应用中的驱动幅值和激励频率是多少?
根据当前可用信息、 ALM2402F-Q1 或 ALM2403-Q1 均可正常工作、但两个器件目前均缺货。
如果您能够向我提供上述信息、我可以询问任一器件何时可用。
如果这是为了开发、也许您可以先获取 EVM、请参阅下面的链接。
https://www.ti.com/tool/ALM2402FQ1EVM#order-start-development
https://www.ti.com/tool/ALM2403Q1EVM#order-start-development
如果您有其他问题、请告诉我。
最棒的
Raymond
尊敬的 Eric:
根据您的要求、Vo = 1.8Vpeak、f_ex激励= 12kHz。
ALM2402F-Q1的压摆率为3.4V/usec、f_max-frequency = 300kHz。 是的、ALM2402F-Q1和 ALM2403-Q1都能够支持您的旋转变压器驱动应用。 。
下面的幻灯片显示了如何以 f_max 为例进行推导。
-Q1表示该器件是汽车级器件(通过 AECQ100汽车认证)、也适用于工业应用。
如果我能够获得可用日期、请明天为您获取可用信息。
如果您有其他问题、请告知我们。
最棒的
Raymond
尊敬的 Eric:
我们可能会为您提供一些 ALM2402F-Q1 IC (也可能是 ALM2403-Q1)。 您可以通过 E2E 论坛输入"友谊"请求、与我联系吗? 建立私人联系人后、我们可以交换其他信息。 请告诉我们您感兴趣的音量。
或者、您也可以联系您所在地区的 FAE、我们也可以按照该路线进行操作。
我现在将关闭此查询。 如果您有其他问题、您仍可以重新打开主题帖。
最棒的
Raymond