This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7011:需要替代 P/N - TLV7011

Guru**** 651100 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7011, LMV7239, TLV3601, TLV3201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1048941/tlv7011-alternate-p-n-required---tlv7011

器件型号:TLV7011
主题中讨论的其他器件: LMV7239TLV3601TLV3201

尊敬的团队:

我在我的应用中使用 TLV7011。

现在、它不适用于供应商。

您能不能为相同的问题建议一个替代 P/N

我需要相同的电源范围、推挽输出和以纳秒为单位的延迟范围

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    搜索功能 表明引脚不兼容;您需要使用双路比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里

    很高兴再次听到您的声音。  您使用的是哪种封装?  我看到了  

    可提供 LMV7239M5/NOPB 。  它采用 SOT23封装、引脚兼容。  不完全相同、但如果更高的功耗正常、则可能适用于您的应用。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    以下是引脚兼容、P-P OUT、RR IN、但具有更高的最小电源电压和更快的电源电流(因此电源电流更高):

    LMV7239 (2.7V 最小值)

    TLV3601 (2.4V 最小值)

    TLV3201 (2.7V 最小值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    谢谢您...

    电源不是问题。

    这种半导体短缺何时会结束

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    谢谢您...

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    建议的任何比较器是否适用于您的应用? 如果是、我将关闭此线程。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。