This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393A:PIN7至 GND 阻抗

Guru**** 2504965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1044356/lm393a-pin7-to-gnd-impedance

器件型号:LM393A

大家好、

当 Vcc 上没有电压时、客户询问 LM393ADGKR 的引脚7至 GND 阻抗。 请您仔细检查一下这个问题吗? 谢谢你。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    输出应该是非常高的阻抗、几十兆欧姆、就像反向偏置二极管。

    输出是 BJT 晶体管的集电极。 由于没有电流流流过基极、晶体管将"关断"。

    我们不对此进行表征、也不将其指定为 Vcc=0V 不是有效运行条件。

    这也是假设所有其他引脚为0V。 其他引脚上的电压可能会导致内部泄漏、从而影响实际值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    明白了、感谢您的支持。

    此致、

    Mike