This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA627:OPA627BP

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA627

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1031611/opa627-opa627bp

器件型号:OPA627

尊敬的支持:

请帮助我处理器件型号 OPA627BP (DC:1931+、  COO:马来西亚)

根据 X 射线、发现电线键合和引线框设计不同。 请帮助检查并确认这是否有效和正常。

请参考照片进行参考。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isagani、

    我们不能自由地公开发布此类信息、因为产品假冒者可以利用此类信息为他们带来好处。 我已联系我们的精密放大器客户质量工程师、以了解我们能够提供哪些信息(如果有)。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isagani、

    添加到 Thom 的回复。 这些器件是从 TI 授权经销商还是从 TI Webstore 购买的? 如果是、您可以将"可疑"部件退回授权经销商进行进一步调查。 否则、这些器件中的可追溯性极小或根本不存在。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isagani、

    在我的整个汽车中的电路中使用运算放大器之前、我从未使用过 X 射线。 为什么开发工程师对 OPAMP 的 X 射线照片感兴趣? 或者、您是外科医生、想要对 OPA627进行心脏导管检查或治愈骨折的腿部?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常有趣的 Kai  

    从未通过测试的电路板中输出的 xray 设备非常正常-而且、发现它不是海盗迪斯科的折扣销售的有效部件也不常见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isagani、

    我与我们的客户质量工程师保持联系、他表示我们 无法提供有关此 OPA627BP 材料的任何确认。  

    我可能会对您为两个不同的 OPA627BP 器件提供的曲线轨迹图像提供一些帮助。 OPA627BP 采用双极晶体管工艺制造、可容纳 JFET 输入晶体管。 如果上部器件的曲线布线 是引 脚7 (V+)和4 (V-)、则由于正向偏置基板二极管、您会看到反向导通、 然后、当运算放大器开始进入加电区域时、正向。 这可能表示有源运算放大器、但不会再向您介绍它。

    如果扫描在同一引脚上、则第二条和较低的曲线迹线显示两个方向均不导通。  这将表示开路、在该开路中、我们将看到与第一条曲线布线中所示的曲线类似的曲线。  这看起来很可疑。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程