This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3001:THS3001烧毁

Guru**** 2506735 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1031497/ths3001-ths3001-burns-up

器件型号:THS3001

您好!

我基于典型电路构建了一个电路、但芯片在通电后会立即烧坏、这让我感到困惑。

这是 THS3001的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的最终解决方案是使用不同的部件。 但是、现在、您可能会尝试使用较低的电源上电、以查看是否可以在不损坏的情况下打开它、然后查看它是否在振荡。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    除非您犯了接线错误、否则燃烧损坏可能是由不稳定性引起的不必要振荡造成的。 实现稳定性的最佳测量方法是按照 THS3001评估模块中的建议使用接地层:

    我想您的布局不是这样的吗?

    Kai