This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV331:ESD 二极管损坏是否会导致 LMV331的集电极开路输出变得"卡在1"?

Guru**** 2511645 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1031419/lmv331-can-damage-to-an-esd-diode-cause-the-open-collector-output-of-the-lmv331-to-be-stuck-at-1

器件型号:LMV331

LMV331的集电极开路输出是否具有 ESD 保护二极管? 如果是、集电极开路输出是否可能会损坏并被"卡在1"(又称为"卡在高电平")、这可能是由导致从输出端到 VDD 轨的保护二极管短路的 EOS 事件造成的。

此致、
James  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    如果它一直处于高电平、则输出晶体管未导通或输出短接到 V+、假设 V+与上拉电压相同。

    如果 ESD 二极管真正短路、您应该能够在断电的情况下测量 V+和输出之间的低阻抗(几欧姆)。

    LMV331在每个引脚与 V+和 V-之间确实具有 ESD 保护二极管、因此无法将输出上拉至高于 V+。

    您能否提供原理图和/或示波器照片、以便我们确保运行条件正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Paul 的及时和详细的回答。 我的问题纯属假设性、因为出于安全原因、LMV331在电路中使用。 因此、如果输出一直保持在高电平-这似乎是一种可能性、尽管不是可能的-那么我们将无法依赖输出变为低电平来激活我们的安全电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    "卡死"高电平意味着输出晶体管和/或比较器被烧断、无法再灌入电流。 如果比较器无法正常工作、则默认输出将为高电平、因为上拉电阻器上没有任何"下拉"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    一种补救方法是使用多个 LMV331电路来增加冗余、并通过包括隔离二极管在内的有线 OR 技术来连接相同 LMV331电路的输出:

    甚至可以通过这种方式、例如在"EX"电路中:

    但在任何情况下、您都应该添加保护和滤波电路、以使电路免受 ESD、浪涌和突发的影响。 不要让 EMI 进入您的电路板。 在有 机会进入电路板之前、将 EMI 分流到合适的射频平面。 一个完全环绕的金属外壳(法拉第笼!) 是理想的射频平面  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai。 我们过去曾使用此方法进行类似的用途(第一种方法、即在每个输出端使用输出导线或使用单个二极管)。 由于您的建议、我将再次使用此方法。