This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3501:禁用时输出引脚上的最大/最小电压

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1030613/tlv3501-maximum-minimum-voltage-on-output-pin-when-disable

器件型号:TLV3501

    当输出被禁用时、TLV3501的输出引脚上是否有任何钳位二极管?

我 想向 TLV3501的输出引脚施加+/- 5V 信号、而在禁用输出引脚时 、TLV3501只有 正5V 电源、V-引脚连接到 GND。 因此、我需要确保输出和 V-电源引脚之间没有钳位二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sune、

    是的。

    每个引脚都有连接到 V+和 V-引脚的 ESD 保护二极管钳位。

    因此、在通电和关断状态下、输出级为"HI-Z"、您可以在电源电压范围内施加外部电压、但保护钳位仍保持不变、因此您不能超过电源电压。 您不能施加负电压、因为它将钳制到 V-(GND)。

    我知道没有器件允许输出低于负引脚。 您将需要添加串联二极管。