This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B:信号输入至比较器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1015804/lm2903b-input-of-signal-to-comparator

器件型号:LM2903B

您好!

客户正在考虑使用 LM2903B。

(绝对最大额定值)
Vi:输入电压范围(任一输入)定义为–0.3 (最小值) 36V (最大值)、
如果理解不依赖于电源的状态、这是否正确?

他们想知道在断电状态期间或加电期间(在达到指定的电源电压之前)输入的信号是否 会对器件造成永久损坏。

如果是 NG、是否有好的器件?
电源电压为24V
输入为0V 至24V。

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DDoor

    感谢您的提问。  他们对数据表的解释是正确的。 输入级的绝对最大额定值与电源电压无关。  因此、在您列出的条件下不会发生任何损坏。

    卡盘