主题中讨论的其他器件: TLV9032、 TLV7011、 TLV7021
大家好、
当 VCC 上的电源尚未达到2.5V 时,输出将会发生什么情况?
内部是否有任何复位电路可防止 这种不稳定的相位?
此致、
Fred
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Fred
感谢您发帖。 遗憾的是、LMV331等器件不包含上电复位电路。 如果需要、我可以建议使用 TLV7011 (推挽)或 TLV7021 (漏极开路)系列比较器、它们具有 POR 电路。 我们只是没有足够的 LMV331特性数据来提供有保证的启动条件。 LMV331很可能会在输出端启动高阻抗、但当它达到建议的工作范围时、可能会发生一些不可预知的输出情况。 如果 TLV7011/21速度不够快、我们将很快发布 TLV9032/22系列的单通道型号、这也将包括 POR 电路。
卡盘
您好,Sins,
我是否可以知道为什么 POR 可以防止这种情况?
是否有图示或图片可以说明这一点?
谢谢
Fred
很抱歉耽误你的时间。 我不能完全确定您要寻找的是什么、但实际上、POR 电路会将比较器的输出保持在已知状态、直到电源达到建议的工作电压。 只需将其视为监控 VCC 的比较器。 当 VCC 低于工作电压时、它将输出保持在已知状态。 一旦 VCC 达到工作电压范围、POR 电路将放弃对输出的控制、现在输出跟踪比较器的输入。
卡盘