This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF634A:SPICE 仿真错误

Guru**** 2504235 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF634A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1138182/buf634a-spice-simulation-error

器件型号:BUF634A

您好!

我尝试使用 BUF634A 高速缓冲器运行 SPICE 仿真、但遇到此错误。

我从 TI 网页导入了 BUF634A SPICE 模型。

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、

    我在我的设备上重复了您的问题;我正在研究导致此类行为的原因。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、

    我有解决方案:在将模型导入到 PSPICE 中时、您还必须在创建新仿真时将.lib 库文件添加到仿真配置文件中。

    例如、对于 PSPICE 的 BUF634A zip 文件夹、有一个名为 buf634a_a.的.lib 文件  这是模型的库文件;模型信息包含在.OPJ 文件扩展名中。  要将 buf634a_a.lib 文件添加到仿真配置文件中、请在仿真配置文件的创建或编辑窗口中时转到配置选项卡/菜单:

    请按照这些带注释的屏幕截图将 buf634a_a.lib 文件添加到仿真配置文件配置选项卡中。  如果您愿意、您可以"添加到全局"、但我通常会将我的库文件与每个设计相关联。   

    如果您有问题或需要进一步澄清、请重新连接此主题。

    最棒的

    阿尔茨