请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC3302-Q1 主题中讨论的其他器件: AMC3302
下面显示了几个问题:
- 电池组的最大电流高于 1100A、而使用的电流分流电阻器为50uΩ Ω。 howerver、AMC3302-Q1的最大输入仅为±50mV、不符合要求(<60mV)。
- 如果输入电压超过最大额定值(±50mV)、会发生什么情况?
- 我们通常如何评估系统测量误差?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
下面显示了几个问题:
如果输入电压超过最大额定值(±50mV)、测量精度是否会受到?μ V 的影响
你好,Hangjie,
AMC3302的额定线性输入范围为+/-50mV、它将开始削波为+/-64mV。 在50uΩ Ω 时、分流器上的1100A 将为55mV、低于削波阈值。 1100A 级别的测量可能不太精确、但不会损坏器件。
好的、感谢您的支持。