This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6401:HD3仅为-58dbc

Guru**** 2505495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1039740/lmh6401-hd3-is-only--58dbc

器件型号:LMH6401

尊敬的

在1GHz 时、HD3的性能仅为-58dbc。 这是因为前端的滤波器性能吗? 或者布局是否有问题?

任何建议,谢谢您的耐心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许多因素都会影响测量的 HD 性能、因此需要原理图(尤其是需要负载)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

     此外、如果您可以提供测量设置和 PCB 的片段/图像、这些也会很有帮助。

    谢谢、
    Sima