Other Parts Discussed in Thread: LMH6551, THS4500, THS4505
主题中讨论的其他器件: THS4500、 THS4505
您好!
D/S 图3显示增益= 1, 您能否向我们的客户提供增益= 2至10的类似数据?
此致、
Hiroshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hiroshi-San、您好!
遗憾的是、在增益较高的情况下、我无法在器件上找到可用的测试。 从这个 e2e 线程中、器件的增益带宽积大约为200MHz、所以增益2至10的估算将导致一个大约67MHz 至19MHz 的系统带宽。
谢谢、
Sima
您好、Sima、
370MHz 运算放大器的1GHz 带宽? LMH6551的模型似乎无法正常工作:

e2e.ti.com/.../user_5F00_lmh6551.TSC
Kai
由于 LMH6551模型似乎可疑、因此需要考虑其他支持+/-5V 的 TI FDA - THS4500至 THS4505也可能满足您的需求。
尊敬的 TI 团队:
感谢您的友好支持。
我知道仿真模型不能正常工作。
我还向客户报告没有实际的测量数据。
此致、
Hiroshi