This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:输出

Guru**** 2506135 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01350, LMH5401, OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/981117/lmh5401-output

器件型号:LMH5401
主题中讨论的其他器件:TIDA-01350OPA855

您好!

你好。

我们的客户希望在其项目中使用、他们的问题如下所述。 我希望您能在这方面为我们提供帮助。

"好的、我的任务是:
我有一个光电二极管、输出电压约为100nA、信号以8GHz 的频率振荡。 就像非常简单:振幅为100nA、频率为8GHz 的正弦波。 我想知道 TIA 之后的增益或实际输出与增益是多少、以及信号上增加了什么噪声、因此信噪比是多少。 我希望这能使这一点变得更加清楚。 因为我不确定如何计算系统的实际输出和 SNR。

我指的是光电流而不是光电二极管的电压"

谢谢、期待您的支持。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    您的意思是这样吗?

    光电二极管的检测器电容是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回答

    客户告知检测器电容最大为220fF 240fF。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    您的检测器电容低于 TIDA-01350中使用的检测器电容。  在此参考设计中、互阻抗的范围为500欧姆至10000欧姆。  如果您参考此参考设计的第5.3节、我们将讨论跨阻和二极管电容如何影响带宽。  较小的二极管电容和/或较小的 TIA 增益将实现更高的工作频率。  电流参考设计可接近1GHz。  由于您选择了检测器(和必要的 TIA 增益)、您可能能够实现更高的带宽。

    您是否想了解 LMH5401如何处理8GHz 正弦波100nA (用作 TIA)?  或者、您是否想知道 LMH5401在8GHz 时如何使用正弦输入?

    如果您可以详细说明客户的 TIA 增益需求以及他们关心的任何其他规格、我可以帮助您找到合适的器件。

    最棒的

    阿尔茨

    高速放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    你好。 我刚刚收到了我们客户的反馈。 请参阅下文。

    "我将尝试更详细地阐述它。
    因此、我有一个瞬态正弦(光源)信号、该信号以高达8GHz 的频率振荡。 (我可以将其调谐至最小6GHz)
    借助我的电流光电二极管(10GHz 带宽)、我可以检测信号。 但问题是、信号非常弱。 Aprox。 光电二极管中产生100nA 电流(PD 的暗电流为6nA)。 我想将信号数字化并在示波器上查看或"实时"查看。 但是,在这个低电流的情况下,不可能在示波器上显示它(至少对我来说)。
    因此,我想用 TIA 将信号的电流放大到示波器的至少 mV 电压。

    因此,知道频率为8GHz 的100nA 电流信号是从 TIA 获得的,这一点很重要。如果您有其他想法,可以解决这个问题(可能是通过锁住放大器或其他东西),我是张开的耳朵。”


    期待您的意见。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    感谢您的详细阐述。  我的团队和我将对此进行研究。  您的"增益"将基于 TIA 的互阻抗;在 TIDA-01350中、默认范围为500欧姆至10000欧 姆。  对于100nA 光电流和10000Ohm 互阻抗(默认为 TIDA-01350)、产生的电压 可能为(-) 5mV、具体取决于您的光电二极管/电流方向以及输出电压摆幅是否为0V 至5mV。  您的用例可能需要大于10000Ohm 的 TIA 增益。

    有一份简短的 TIA 指南、可能会有所帮助: https://www.ti.com/lit/an/sboa268a/sboa268a.pdf?ts=1615906336335&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    设计 TIA 电路时的一种典型方法是了解您的输入电流(范围)和输出电压范围;您可以从这两个值中选择跨阻(使用欧姆定律)。  本指南的第2页对此进行了介绍。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    你好。 很抱歉耽误我的回答。

    我刚刚收到了我们客户的反馈。 请参阅下面的答复。

    感谢你的帮助。
    但我觉得 TIA 无法达到我在这些频率下寻找的增益系数。


    在这种情况下、我们是否还有其他器件可以提供给他们? 谢谢你。


    此致、


    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户是否提供了任何详细信息、为什么看起来如此?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    请查看下面的两个线程;它们可能会为您的设计提供一些上下文。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/amplifiers-forum/734622/lmh5401-lmh5401-for-transimpedance-amplifier?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMH5401#

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/amplifiers-forum/987143/opa858-another-photodiode-amplifier-for-short-1-2ns-laser-pulse

    对于您的应用、我建议您将 OPA855与 LMH5401配对使用;您可以将 OPA855用作跨阻放大器、并使用 LMH5401来驱动 ADC 或进一步放大信号。  这是一个您可以选择的选项。   

    最棒的

    阿尔茨