This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2371:替换器件和比较

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/973721/tlv2371-replacement-device-and-comparison

器件型号:TLV2371
主题中讨论的其他器件: TLV9151

大家好、  

我目前正在使用 TLV2371IDBV、该器件已停产。 此器件是否已替换为以下替代器件?

我看到 TLV2371IDBV 和下面的器 件之间存在一些电气差异(例如:6000uV 与4500uV)。 您能否突出显示 TLV2371IDBV 与以下选项之间的其他差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "TLV2371IDBV"并不过时;它只是一个不完整的器件型号。

    "T"和"R"后缀代表"小卷带"和"大卷带"载波选项;实际的芯片不变。 没有任何电气差异。

    25°C 时的最大失调电压为4.5mV;在整个温度范围内为6mV。 这种情况从未改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、

    我同意 Clemens。 但是、我也会将 TLV9151视为替代器件。 TLV9151是一款更新、性能更高、成本更低的器件。 您可以在 此处看到 TLV9151和 TLV2371的比较

    谢谢、

    Tim Claycomb