This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ACF2101:申请查询

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ACF2101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/976752/acf2101-application-inquiry

器件型号:ACF2101

大家好、团队、


你好。

我的客户计划使用 ACF2101、并想澄清几点。 根据数据表、积分器输出电压范围为-10V 至0.5V。 所有应用示例都显示了流入积分器的输入电流。 反转极性是否有任何问题?

它们具有电流感应环状磁环、能够反转电流方向、集成输出电压只是镜像。 设计其应用时、如果集成输出电压为正电压、则在尝试使用微处理器 ADC 进行采样时、无需使用反相放大器下游。 他们只需要知道在这种模式下、芯片是否会受到长期损坏。 在测试中、他们在芯片上使用+/- 12V 电源轨。 计划添加钳位二极管、以将输出电压电平保持在微 ADC 的工作电压范围内。

此外、有任何原因都无法为芯片提供+/-5V 电源。 它们的集成时间始终小于4us、因此转换率为1V/us 时、它们将产生+/-4V 的最大输出。 规格表再次显示了介于-18V 和-10V 之间的 V-。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    ACF2101输入电流需要在数据表所示的一个方向上。 此外、还有一份 Burr-Brown 应用公告、其中提供了有关输入电流的明确声明"ACF2101是一个双路开关积分器、通常用于通过积分将正输入电流转换为负输出电压、使用积分电容器(CINT)。 。 "

    https://www.ti.com/lit/an/sboa029/sboa029.pdf

    因此、在标准应用中、输入电流方向不应相反。 应用公告在图3中提供了一个输入失调电流电路、允许施加双极输入电流。  

    "他们只需要知道在这种模式下、芯片是否会受到长期损坏。 在测试中、他们在芯片上使用+/- 12V 电源轨。 计划添加钳位二极管、以使输出电压电平保持在微 ADC 的工作电压范围内。" 并不完全清楚它们是如何连接输出的。 是否有原理图?

    ACF2101是一款传统产品、它不包含任何用于保护输出的特殊内部电路。 因此、保护其输出免受异常电压条件影响的责任将完全由用户承担。

    "此外、芯片不能使用+/-5V 供电也有任何原因。 它们的集成时间始终小于4us、因此转换率为1V/us 时、它们将产生+/-4V 的最大输出。 规格表中再次显示了介于-18V 和-10V 之间的 V-。" ACF2101数据表列出了电源范围;正电源电压为+4.5至+18、负电源电 压为–10V 至–18V。我记得、该器件在低至-5V 的负电源下无法正常工作

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程