This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL441:手册 tl441中的图15

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TL441

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/971456/tl441-figure-15-in-the-manual-tl441

器件型号:TL441

此图是手册 tl441,中的图15。有多个可调电阻器。 我想问什么因素决定了这些电阻器的电阻值? 是否有任何推荐的典型值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    TL441是一款传统的乘法器、数据表中没有任何信息。 数据表提供了有关调整的一般说明"提供了四个补偿点、以允许输入 A2和 B2的两个单独15dB 级的增益(斜率)略有变化。 通过将任一补偿引脚上的电压与其静态值稍微改变、可调整该特定15dB 级的增益以匹配对中的其他15dB 级。 补偿引脚还可用于匹配输入 A2至 A1或 B2至 B1的传输特性。"  

    我们可以看到、图15左侧的两个5千欧电位器位于两个运算放大器的反馈环路中。 它们在输入侧提供增益(斜率)调节。 输出运算放大器两端的电位器提供了原点、这似乎是调整输出偏移的简单方法。 数据表指出"差分输出电压电平较低、通常低于0.6V。如图12所示、可通过斜率控制来改变增益来调整输出摆幅和输出响应的斜率。 还可以通过定位输出缓冲区的偏移来调整坐标原点。" 反馈环路中的电位器与2千欧输入电阻器一起设置输出级的增益。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    两个红色电阻器的标称值为3.062k、可提供30dB 的增益。 对于蓝色和绿色电阻器、不存在标称值、因为这两个电阻器用于输出调节。 请参阅数据表的图12、13和14。

    借助当今的超低输入电流精密 FET 和 CMOS 运算放大器、不再需要两个910R 电阻器。

    Kai