This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA365:运算放大器的电源电流

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: REF4132, OPA365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/971183/opa365-the-supply-current-of-op-amp

器件型号:OPA365
主题中讨论的其他器件:REF4132

您好!

我想使用串联电压基准(REF4132)为运算放大器供电。

REF4132的最大输出电流为10mA。

为以下电路的三个运算放大器供电是否足够。

运算放大器是 OPA365。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    每个 OPA365的电源电流高达5mA (无负载),这使得所有三个 OPA365的电源电流为15mA:-(

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

     正如 Kai 所说、您将无法使用 REF4132来提供三个 OPA365 (静态电流为5mA)。 是否可以更改 REF4132或您的放大器?  

    谢谢、

    Sima