This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM239:两个输入的值相同

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM239, LM339, LM339LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/968197/lm239-both-inputs-same-value

器件型号:LM239
主题中讨论的其他器件: LM339LM339LV

您好!

我在我的设计中使用 LM239四路比较器、我希望在两个输入具有相同值的情况下防止出现不稳定或未知输出、例如= 0V。 (这种情况是可能的、因为我在输入端连接了两个状态信号)。 尽管它是一个比较器、但我认为没有"内部保护"可避免这种情况。

您对此有何建议?

我的 LM239连接到 Vcc=3.3V、输入信号可以从0V 变为2.5V (数字值)

感谢您的支持!

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请参阅 LM339系列应用手册第5.2.1节。:

     LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南(修订 版 A)

    您还可以查看有关输入电压范围的第2.3节。

    理想情况下、应使用 Vcc-2V 作为限值、3.3V 电源上的电压为1.3V。如果您希望依赖"特性"、则由您决定。

    您可能希望了解具有 R-R 输入且可接受高达5V 输入的新型 LM339LV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回答。

    我已经模拟了我的电路、最后决定更改逻辑以避免这种情况-> IN+= 0V / IN-= 0V

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常好。 很高兴我们能提供帮助。

    输入相等(从技术上讲)是一种不确定的情况、并由器件提供唯一的失调电压。 确保施加的任何偏置均涵盖可能的最大偏移范围(LM239为±9mV)。

    如果您对答案满意、请单击"问题已回答"按钮关闭。