This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B:用于双电源设计的散热焊盘连接

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/989992/lm2903b-connection-of-thermal-pad-for-split-supply-design

器件型号:LM2903B

在使用双电源(例如+/-15V)设计具有 DSG 封装的8引脚 WSON (带外露焊盘)的 LM2903B 时、散热焊盘应连接到-15V (GND 引脚4)或0V 的实际接地层?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun、

    务必将散热焊盘连接到与引脚4相同的电位。 如果引脚4为-15V、则也将散热焊盘连接至-15V。 另一方面、如果引脚4连接到接地平面、则也将散热焊盘连接到接地平面。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun、

    请注意、引脚图(图5-2)左下角以及引脚功能表说明(表5-1)中都有一条注释、建议将散热焊盘直接连接到 GND 引脚(引脚4)。

    散热焊盘应连接到负电压最高的电压、该电压应为 GND 引脚。 因此、如果使用双电源、-15V 电压将施加到 GND 引脚(引脚4)、因此焊盘应直接连接到引脚4和-15V、如 Kai 所述。