This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4314-Q1:数据表中缺少电源电流

Guru**** 2504535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/987457/tlv4314-q1-supply-current-missing-in-datasheet

器件型号:TLV4314-Q1
您好!
我无法在 数据表中找到 TLV4314QPWRQ1的电源电流或 ICC。
 
此外、在计算功率耗散时、我能否考虑以下因素:

IQ = 250uA/通道--> IQ_TOTAL = 4*250uA

Ibias = 1pA -> Ibias _total = 1pA * 2 * 4 = 8pA (对于2个输入和4个通道)??

ICC =数据表中缺失
I_TOTAL = IQ_TOTAL + Ibias _TOTAL + ICC

PD = I_TOTAL * Vcc
如果错误、请更正。
提前感谢、
Sunney
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunney、

    电流消耗在第8页的数据表中以 Iq (静态电流)的形式列出。

    关于功率耗散、我建议观看我们 的 TI 高精度实验室视频 、了解功率和温度。 这些视频详细讨论了如何计算电路的功率耗散。

    谢谢、

    Tim Claycomb