This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521:最大增益

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, THS4521, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/982890/ths4521-maximum-gain

器件型号:THS4521
主题中讨论的其他器件:ADS1278THS4551

您好!

我们正在对桥式传感器的采集系统进行原型设计。 我们将考虑 ADS1278 ADC。

由于来自传感器的信号大约为+/- 10mV、因此我们考虑 使用 THS4521来放大信号。

信号频率将< 50kHz。 我想知道在不出现此频率范围性能问题的情况下、我们可以运行 THS4521的最大增益是多少。

谢谢

Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该使用 THS4551来解决 THS4521中的一些问题、  

    很难肯定的是最大增益,但您想保持400kHz 的带宽,这意味着该135MHz GBP 精密 FDA 的增益超过300X

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael。