This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6321:当达到 Rext 设定的电流限值时、输出电流是否关断?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/995871/lmh6321-is-the-output-current-shut-down-when-the-current-is-reached-to-programed-current-limit-value-by-rext

器件型号:LMH6321

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 LMH6321用于他们的新产品。

 他们对器件有一些问题。

 请给我回复。

 问题1.  当 Rext 达到设定的电流限值时、输出电流是否关断?

    或保持输出灌电流/拉电流。 但输出电流被限制为编程值、并且当负载阻抗变为低电平时器件变热?

 问题2. 客户希望 LMH6321采用单电源(仅+12V)运行。 器件数据表中的"单电源运行"部分

    需要 额外的运算放大  器驱动 LMH6321 GND 引脚、以便在 V-和 GND 之间获取一个以上的 VBE (∼0.7V)电压。

    在这种情况下、是否比编程的电流限制值更需要额外的运算放大器灌电流驱动能力?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    输出电流限制器与短路保护配合使用。 基本而言、输出电流可设置为10mA 至300mA、短路保护可承受高达700mA 的电流、具体取决于温度。  此器件被设计成在300mA 的可编程电流限制内保持持续输出。 具体细节有点复杂、因此我将参考数据表的相关章节(第17-18页):

    至于第二个问题、GND 引脚不是输出驱动电流的拉电流/灌电流。 它是 V/I 转换器的1/2 Vs 基准、只应经历针对 A1的输入偏置电流和 ESD 保护。

    此致、

    Sam