This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA454:IT-# 39;s 在 pspice 中无法正常工作

Guru**** 2504095 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA454

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/995714/opa454-it-s-not-working-properly-in-pspice

器件型号:OPA454

在20V 范围内、电流限制为100mA。

在40V 范围内、电流限制为50mA。

使用 OPA454、我将按上述方式配置电路。

但是、它在 PSpice 中似乎无法正常工作。

请向我们提供有关电路配置的反馈

请访问 regarde2e.ti.com/.../opa454_5F00_test1.pdf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    Hhm、对于热限制而言是合理的:

    20V x 100mA = 40V x 50mA = 2W

    请参阅数据表的图25。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    我在 TINA PSpice 中整合了一个简单的 OPA454电流限制测试电路。 两个 OPA454非反相放大 器分别设置了100欧姆的负载电阻、并通过正弦波输入进行驱动、以强制 OPA454输出达到电流限制。 一个 OPA454由+/-40V 电源供电、另一个由+/-20V 电源供电。 您可以看到电路和 TINA Spice 瞬态分析的结果。

    这两种情况下的电流限制都超过+/-100mA、实际上非常接近幅度。 在一个简单的放大器电路中模拟 OPA454似乎会产生预期的电流限制、而无需大量的外部电路。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

    e2e.ti.com/.../OPA454_5F00_Cur_5F00_Lim_5F00_01.TSC