This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM318:反相放大器电路的输入阻抗

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/995400/lm318-input-impedance-of-inverting-amplifier-circuit

器件型号:LM318

最近、我查看了运算放大器输入阻抗的计算结果

本文详细介绍了如何计算反相放大器电路的输入阻抗、而不仅仅是 Rin,

但是,如何理解 v+和 v-,在 文章 中,v-是 vtest,v+=itest*Ra, 我不知道如何获得此公式,期待专家的详细回答。

www.tina.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过将 v+和 v-代入等式26来简化该等式。

    图10注意到反相放大器的 V+节点等于0V。 要求解 V-、请从图10中的接地端开始、并将 Vtest 的电压上升与流经 Ra 的电流导致的压降相加:

     

    因此:

     

    最后、将(v+- v-)代回原始公式:

     

    请告诉我、在求解方程式时是否存在任何困惑。

     

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    衷心感谢您的回答、我知道这个过程