This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ACF2101:应用公告 SBOA034表 II:如何实现反馈电容器 C2=1、5pF

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ACF2101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1012783/acf2101-application-bulletin-sboa034-table-ii-how-is-the-feedback-capacitor-c2-1-5pf-implemented

器件型号:ACF2101

由于我不熟悉此开关电容器器件、我在 应用公告 SBOA034 ( Bonnie Baker 的 FET 跨阻放大器/开关积分器的噪声性能比较)上有疑问。  

对于第7页和表 II 上的带宽优化配置、C2设置为1、5pF。 ACF2101内部电容器已为 CINT=100pF。 在这种情况下、是否不使用内部电容器并且 OUTx 和 INx 之间仅连接了一个1、5pF 外部电容器?

我在某种程度上希望外部电容器用于更大的电容、而不是更小的电容。  

此外、第6页还指出" ACF2101的最快可行采样频率为42.55kHz。 这假设使用了内部电容器(100pF)。" 我认为100pF 应用于最快的采样频率(因此、我认为具有最佳的带宽性能)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    [引用 userid="66001" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1012783/acf2101-application-bulletin-sboa034-table-ii-how-is-the-feedback-capacitor-c2-1-5pf-implemented ]*第7页和表 II 中的带宽优化型 config4设置为1、5pF。 ACF2101内部电容器已为 CINT=100pF。 在这种情况下、是否不使用内部电容器、并且 OUTx 和 INx 之间仅连接了一个1、5pF 外部电容器?[/引述]

    表二的组成详见第7页。 一个100M 的反馈电阻器和一个1.5p 的外部反馈电容器连接到 ACF2101、而不是使用内部100p 电容。

    [引用 userid="66001" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1012783/acf2101-application-bulletin-sboa034-table-ii-how-is-the-feedback-capacitor-c2-1-5pf-implemented 中的数据]我希望外部电容器用于更大的电容、而不是更小的电容。  [/报价]

    为什么? 只要所需的电容值与内部100p 不同、就需要连接一个外部电容值。 这对于较小或较大的电容都有效  

    Kai