This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2186:灌电流时的输出短路灌电流

Guru**** 1867270 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2186
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1006217/tlv2186-output-short-circuit-sink-current-when-sinking-current

器件型号:TLV2186

您好!

我对最大值有疑问 运算放大器 TLV2186的输出电流。
根据数据表"接地短路:连续"、可以安全地将运算放大器输出对地短路。

但是、输出短路、例如与正电源轨短路会怎么样呢?

考虑这种情况:运算放大器由单电源12V 供电、并配置为电压跟随器。 输入为0V、但运算放大器输出连接到+12V。
运算放大器将尝试输出0V、但由于短路、它无法输出、并且电流将流入运算放大器输出。

电流是否仍会受到限制、还是会损坏运算放大器?

在"电气特性"下、短路输出电流指定为+/-20mA (正负)、因此我能否假设输出在灌电流和拉电流时也受到保护?

提前感谢您的帮助!

此致、
Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcel、您好!

    输出对地短路或电源短路是一个问题、因为运算放大器的功率和内部功耗会在事件期间浪涌。 风险是输出晶体管的结温(Tj)变得过高(Tj > 150°C)。 如果出现这种情况、运算放大器中的输出晶体管可能会损坏。

    输出短路的条件 通常指定为接地或1/2 Vs、以便在 输出短路电流(ISC)流动时将功率耗散保持在 Tj 不超过150°C 的水平。 如果 您考虑运算放大器由+/-15V 等双电源供电的情况、则输出晶体管上为 ISC 供电的电压为15V、功率为15V x ISC。  当输出直接短接到+/-15V 情况下的其中一个电源时、将在为 ISC 供电的晶体管上施加30V 电压、功率耗散将加倍。 根据运算放大器热阻、产生的 Tj 可能超过150°C

    您的查询中、TLV2186由单个+12V 电源供电、跟随器输出也短接至+12V。 由于输入为0V、因此输出将尝试尽可能接近0V、 但被强制为+12V。这会将12V 置于较低的内部输出晶体管上、从而将 ISC 从+12V 电源灌入接地。 TLV2186的典型 ISC 为+/-20mA。

    重要的一点是确保输出晶体管 Tj 不超过150°C 应用简单公式 Tj 的近似值可通过以下公式得出:

    TJ = TA + PD (RθJA) TA +(VDD)(ISC)(RθJA)

    8引脚 SOIC 封装的结至环境热阻 RθJA Ω 在数据表中列为129.4°C/W。 TA 将假定为25 C。然后:

    TJ = 25°C +(12V)(0.02A)(129.4°C/W)= 56°C

    这远低于150°C、除非 TA 远高于假定值、否则在这种情况下不应存在热问题。 TLV2186极有可能承受这种短暂的条件。 但是、TLV2186数据表对接地短路的保证不超过所述、即 注意(2)接地短路、每个封装一个放大器。  用户负责未指定输出短路条件下的任何结果。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程