主题中讨论的其他器件:INA186
尊敬的团队:
我的客户想知道 INA186A1QDCKRQ1的最高自发热温度是多少。 据我了解、他们希望知道我们器件的最大功耗。 请告诉我如何计算它吗?
谢谢、此致、
雪利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Sherry、
在以下条件下、我估计 INA186DCK 的自发热范围为0.6摄氏度至2摄氏度:
Vs=5V、VCM=20V、Vref=Vs/2、Iq=90uA、Ib =3nA*2、 Iout_max = 1mA。
我使用了数据表第6.4节中的热指标、并以两种方式计算结温、一种是所有 Rtheta_j 的总和、另一种是所有 PSI_J 的总和 请注意、我还包括了 Iref 的近似计算、该计算基于 INA186的内部中级偏置电压 Vs/3。 IREF 电流将从 Vref (Vs/2)流经基准输入电阻(~1MOhm)并流入该偏置电压(Vs/3)。 Vs/3偏置电压特定于 INA186。
有关热指标以及如何测量和应用的更多信息、请参阅此报告。
https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf
e2e.ti.com/.../ThermalCalc_5F00_INA186.xlsx
此致、
Peter
嗨、Sherry、
系统工程师对 Iout 所需的真正限制取决于系统、特别是 OUT 上的负载电阻/阻抗(RL 或 Rout)和所需的动态范围。 最终、设计人员需要参考器件的输出摆幅至轨规格以及数据表中的典型 Vout 与 Iout 曲线(图7-5、7-6)。
这些培训视频介绍了如何使用这些规格和曲线。
如果 RL 太小(Iout 较大)、则器件的输出范围会减小。 10kΩ 表180µA 了10kΩ Ω RL 且 Vs=1.8V 时的摆幅至轨、因此我会尝试将 Iout_max 保持在该值(1.8V/μ s=Ω)。 因此、如果您的 vs 为5V、则保持 RL > 5V/180uA = 27.77kΩ Ω、以便器件输出将保持与器件规格奇偶校验。
希望这对您有所帮助。
最棒的
Peter