请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA241A 我想在 存储的能源系统中使用 INA241A。 但 在安全 测试中、VCM 可能会立即从12V 降至-10V。
当 VCM 超出工作电压但处于可承受电压时、输出状态是什么?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、再说一次、
当 VCM 低于-5V 时、这将开始逐渐停止第一个内部级的运行(降低增益、降低 CMR、增加偏移量)、一旦 VCM 接近-20V、Vout 将仅跟踪 Vref 而无差分增益。 如果在此安全测试期间您不想精确地感测电流、这应该不是问题。
总的来说、通常很难预测-5V 电压 <Vcm<-20V range. 的输出电压将会达到的位置
如果您有更多问题、请发帖。
此致、
Peter