请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV1704-SEP 大家好、
你好。
我似乎无法在数据表中确定有关开路收集输出饱和电压的良好规格。 是否提供此功能?
谢谢、此致、
艺术
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
你好。
我似乎无法在数据表中确定有关开路收集输出饱和电压的良好规格。 是否提供此功能?
谢谢、此致、
艺术
尊敬的 Art:
我有一些数据目前无法公开分享。 我将与您内部联系。
但 say...it 并不像数据表所暗示的那样糟糕(数据表是温度范围内的最坏情况、还有一些)。 电流限制约为18mA。 我对输出摆幅图并不感到兴奋。
现在、我将关闭该线程、因为我们将在内部运行。
谢谢、Kai。 无电流饱和点似乎约为10mV……它实际上是一个相当复杂的输出级、不是一个简单的 BJT……