This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1704-SEP:开路收集输出饱和电压

Guru**** 2505845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1003130/tlv1704-sep-open-collect-output-saturation-voltage

器件型号:TLV1704-SEP

大家好、

你好。

我似乎无法在数据表中确定有关开路收集输出饱和电压的良好规格。 是否提供此功能?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    BJT 集电极开路微功耗比较器具有高饱和电压以及低或零灌电流的情况并不少见。 此外、输出级中似乎有一个短路电流限制元件、功能方框图7.2中未显示该元件。 这也可以解释高输出饱和电压。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我有一些数据目前无法公开分享。 我将与您内部联系。

    但 say...it 并不像数据表所暗示的那样糟糕(数据表是温度范围内的最坏情况、还有一些)。 电流限制约为18mA。 我对输出摆幅图并不感到兴奋。

    现在、我将关闭该线程、因为我们将在内部运行。

    谢谢、Kai。 无电流饱和点似乎约为10mV……它实际上是一个相当复杂的输出级、不是一个简单的 BJT……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul。 我将等待电子邮件。 请在邮件列表中查找 Ariel Mecina。

    艺术