This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9061:TLV906x 与 TLV906x-Q1

Guru**** 2385790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1003134/tlv9061-tlv906x-vs-tlv906x-q1

器件型号:TLV9061
主题中讨论的其他器件:TLV906X

大家好、

我的客户正在考虑 TLV906x 与 TLV906x-Q1

在他们的比较中,他们注意到:

TLV906x-Q1:CMRR 57-75;输入偏置电流+/- 5pA

TLV906x:CMRR 57-85 ;输入偏置电流+/- 0.5pA

由于两个数据表上的输入偏置电流和偏移图完全相同,我们想知道这是否是拼写错误?

汽车版本如何具有更低的 CMRR 性能和更高的偏置电流?

如果这些数字确实正确,这将如何影响漂移?

此致、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    商用和汽车之间的性能通常是相同的。 这两个数据表之间的差异可能是由于最近更新了商业版本。 此外、IB 规格是一个典型值、这意味着它不能保证(不是最小值/最大值)。 CMRR 规格的最小/最大规格在两个器件之间是相同的。

    漂移不会受到影响。

    谢谢、

    Tim Claycomb