This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA455:状态标志运行

Guru**** 2507875 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA455

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1161588/opa455-status-flag-operation

器件型号:OPA455

大家好、

状态标志引脚的术语和操作让我有点困惑。 我想澄清逻辑。 根据数据表、状态标志是低电平有效的开漏输出。 因此、如数据表所示:

当"状态标志"为高电平时、它将发出警报。 但 EVM 数据表将该引脚标记为"状态 Flag_N"(请参阅下面的内容)

我的问题是:

温度超过150C 时、引脚上的电压是多少?  

2.根据问题(1)的答案、是否可以将 OPA455的引脚5 (SF)连接到引脚8 (E/D)、以便在高温情况下自动关断?

3.如果我不打算使用状态标志,那么正确的配置是什么?

理想情况下、我们希望获得这些问题的快速解答、因为我们正在最终确定生产设计。 谢谢!

Ashwati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ashwati、

    [引用 userid="461770" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1161588/opa455-status-flag-operation ]1. 当温度超过150°C 时、引脚上的电压是多少?  [/报价]

    这是热关断条件、其中状态标志(SF)变为高电平。 SF 是一个开漏输出、因此无论设计中的低电压或逻辑定义如何、引脚的输出电压都以 E/D COM 引脚为基准。  

    您需要在引脚上提供上拉电阻器和电压、例如5Vdc。 SF 的标称输出引脚电压大约为0.5 - 0.6Vdc、请参阅图6-56。 发生热关断时、SF 警报标志将变为高电平、接近5V wrt E/D COM 节点。  

    [引用 userid="461770" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1161588/opa455-status-flag-operation ]2. 根据问题(1)的答案、我能否将 OPA455的引脚5 (SF)连接到引脚8 (E/D)、以便在高温情况下自动关断?[/引述]

    我认为您不能直接连接引脚5和 PIN8 (通过模拟方式)。 您可以通过逻辑电路将两个引脚连接在一起。 PIN8设计用于手动关断、而引脚5设计用于器件保护。  

    [引用 userid="461770" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1161588/opa455-status-flag-operation ]3. 如果我不打算使用状态标志、那么正确的配置是什么?

    由于这是输出引脚、因此您可以将其保持未连接状态。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond